This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25980:即使负载处于限流状态、TPS259823电子保险丝也会关闭

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381656/tps25980-tps259823-efuse-is-shutting-down-even-though-load-is-in-the-current-limit

器件型号:TPS25980

工具与软件:

尊敬的 TI:

我正在使用  TPS259823ONRGET 电子保险丝 IC、其输入为5V、电流限制为2A。

电路流是连接到负载的电池电子保险丝电路  

即使当我将电子保险丝电路连接到负载、然后为其提供电池电源且电路关闭时、我的负载最大值也能提供0.5安培。 我能解释一下为什么会发生这种情况吗? 我该怎么做才能避免这种情况。

提前感谢您。

K Bindhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K. Bindhu:

    您能否分享您的原理图、以及您是否具有此测试的任何波形。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush Gupta:

    我在这里分享了我的原理图。

    1.上电时、我们能否将负载连接到电子保险丝电路。 您能解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bindhu:

    是的、您可以在电子保险丝完成启动后连接负载。 您的原理图看起来没有问题。

    连接哪个负载。 它消耗了多大的电流。 您是否可以将变阻器作为负载进行测试。 您可以使用5/(0.5A)= 10欧姆(假设您需要0.5A 的电流)。

    您的工作电流值是多少。 您是否在 ILIM 和标称电流之间有一些缓冲器?  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush:

    IAM 连接2个雷达传感器、最大消耗1A、组合

    工作电流值为0.33A 0.36A。

    ILIM 为2A 缓冲器为2.2A。

    使用 R-Load、可以连接电路测试结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bindu:

    抱歉、我感到困惑。  您能确认该共享表是结果吗? 如果是、那么我认为问题就解决了、对吧?  

    ILIM 为2A、器件在达到该电平之前处于工作状态、并且还应解决首次报告的器件输出不超过0.5A 的问题。

    如果没有、请告诉我您现在面临的问题。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush Gupta:

    感谢您发送编修。

    根据之前的讨论、我的原理图应该不会成为向负载提供电流的问题。

    那么、我已经对我的电路进行了热插拔测试。

    案例1电源与负载一起连接到电子保险丝电路。

          第1步现在接通电池电源。 生成经 VOUT 和 IMON 引脚测试的电流、还生成输出电压。

          步骤2断开负载(热插拔)、然后 IMON 变为零、Vout 保持不变(5.2V)

    案例2电源连接到电子保险丝电路未连接负载  

          第1步现在接通电池电源。 观察到 Vout 为零  

          第2步连接负载。 现在 IMON 为零、Vout 保持不变(5.2V)

    在第2种情况下、即使我的负载非常小(0.5A)、电子保险丝电路也在为负载提供电流。

    您能解释一下吗?

    提前感谢您

    K Bindhu

    9440625432

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以上最后一条线路的校正电子保险丝电路未向负载供电。

     

    提前感谢您

    K Bindhu

    9440625432

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI:

    这是一个温和的提醒。  

    任何人都可以为上述讨论提供解决方案。

    不是很重要   

    K Bindhu

    9440625432

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@Arush Gupta、  

    温柔的提醒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能检查一下吗?