This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562209:TPS562209 IC 电路设计问题所需帮助

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS562209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395463/tps562209-assistance-required-for-circuit-design-issue-with-tps562209-ic

器件型号:TPS562209

工具与软件:

HII、

我已使用 TPS562209 IC 为5V 电源设计了一个电路。 我在下面附上了原理图设计供您参考。 不过我会遇到电路加热并且通电后会发生短路的问题。

我目前无法确定这些问题的原因、非常感谢您在故障排除和解决问题方面提供的帮助。

感谢您的支持。

谢谢、此致

Ratan Dalei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ratan:

    原理图正常。 请检查 IC 焊接 方向是否正确。  

    此致、

    Shipeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:


    一切都还好、但我们从当地市场购买了这些元件、我想知道这些元件中的任何变化是否会影响 IC 的性能。 您能否建议此类变化是否会影响电路的运行、或者我是否应该执行特定检查?

    谢谢!

    Ratan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ratan:

    您可以通过从 GND 到 SW 以及从 SW 到 VIN 的万用表测量体二极管、以检查它们是否存在。 您能向我展示一下布局、以检查它是否正确吗?

    此致、

    Shipeng