This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM843B22:具有集成电感器的开关

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM843B22EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391524/tpsm843b22-switcher-with-integrated-inductor

器件型号:TPSM843B22

工具与软件:

任何人是否使用此转换器进行12V 至3.6V 的转换、并测量了5A 至10A 的输出侧纹波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是使用 TPSM843B22EVM 及3.3V 跳线时在12V 至3.3V (5A 和1000kHz)下的输出电压纹波  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢