This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:您能为开关频率提供最大值吗?

Guru**** 2503725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395144/tlv62585-can-you-provide-the-maximum-value-for-the-switching-freq

器件型号:TLV62585

工具与软件:

你(们)好  

您能提供开关频率的最大值吗?

数据表中说明典型值为1、5MHz、但在实际测试中、我们发现它可以上升到1.9MHz。  

我的客户需要知道最大开关频率以防止该频率干扰其 DCV02 GPS 运行。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有它的最大规格。 但从实验室数据来看、该值应低于2MHz。 客户 VIN 和 Vout 是什么? GPS 工作频率是多少?

    此致、

    Varun