This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5026:PMP22075 -针对10A 输出进行修改-电流感应组件

Guru**** 2630625 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394205/lm5026-pmp22075---modify-for-10a-output---current-sense-components

器件型号:LM5026
主题中讨论的其他器件:PMP22075

工具与软件:

您好、T.I.团队。

该问题与 LM5026:VIN 48V 至 Vout 12V (120W)电路设计相关。

我们更新了变压器和输出电感器、以满足更大的负载电流。

不过、我们需要一些关于电流检测元件以及如何计算这些元件的建议。 请参阅下面的部分 PMP22075原理图:

PMP22075电流检测电路专为5A 负载而设计。

因此、请建议如何为 R29、R7、R8等计算正确的值、以便针对10A 负载更改此值

谢谢!

Fraser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否检查了电流互感器对于10A 变化是否正常? 请提供此项的变压器规格。 您始终可以根据您当前的变压器规格进行这些设计更改。

    您还需要提供您的变压器规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、黄红、

    我们拥有与原始 PMP22075设计相同的电流互感器:

    • 器件型号 PA1005.050NLT
      • 额定电流20A
      • 匝数比1:50

    我们的主变压器是什么 PA0937NL 配置为两者 以串联方式连接的次级绕组 .

    • 一次侧- 7匝、二次侧2 x 7匝  
      • 因此 Np/Ns = 1:2
      • 额定功率250W
      • 初级电感:> 165 μ H
      • 漏电感:< 0.3uH

    我希望这对您有所帮助。

    因此、请说明如何为电流检测电路计算正确的电阻值 R29、R7、R8 (在 PMP22075上)、以便针对10A 负载更改此值

    谢谢!

    Fraser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    R29称为电流互感器内核复位电阻器。 您可以继续使用相同的电阻器。 如果您想了解如何设计此电阻器、可联系变压器供应商来寻求帮助。 或者通常、您可以搜索以获取电流互感器的磁芯复位电阻器

    R7是带有电流检测变压器的电流检测电阻。 其公式如下所示:

    您可以使用以下应用手册进行设计。 以上摘自此应用手册的第31页。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua535

    R8与 C15结合使用是一个低通滤波器、有助于去除电流信号的高频噪声。 您可以继续使用这些变量、然后在基准测试期间进行调优-只要噪声可以承受、滤波器常数就更小、从而产生更少的延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、黄红、

    感谢您的答复。

    我们来试一下。 希望我们已找到正确的路径。

    此致、

    Fraser