This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2766:为音频设备供电的 LM2766。 高容量充电的特殊设计预防措施。

Guru**** 2502615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394628/lm2766-lm2766-to-power-audio-equipment-special-design-precautions-for-charging-high-capacity

器件型号:LM2766

工具与软件:

你好!! 由于我以前没有开关电压转换器 IC 的相关经验、我想问一下、为高保真音频设备供电是否采取了特殊的预防措施。

我计划使用10uF/10V MLCC 陶瓷(0805)电容器(用于 C1)、并进一步减小电源占用空间

几个47u/10V 0805 MLCC。 此外、从芯片输出端到电路其余部分的680uH 扼流圈。 是否存在浪涌电流问题?

启动或断电期间的预防措施有哪些?

我是否需要将任何反激式二极管与扼流圈并联? IC 运行是否存在任何电压尖峰?

我附上了一份有关我计划执行的操作的简要示意图。 如果有任何我必须知道的问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    可能会出现浪涌电流问题、因为您会在 Vout 处添加如此多的电容。 我可以问一下扼流圈的用途是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的意见! 扼流圈的目的是消除可能传播到电路其余部分的任何开关频率噪声。 您是否认为我的配置 可能对 IC 有害? 负载电路消耗的最大值约为6 -8mA @6V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 IC、您是否认为电路的其余部分由于上述电源配置而存在潜在的故障风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、6 -8mA 应该可以。 但对于其他部分,我不能确定。