This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922054:LED 侧的长导线连接

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395338/tps922054-long-wire-connection-on-the-led-side

器件型号:TPS922054

工具与软件:

对于新项目、我们计划连接60个 RGBW LED、其典型 Vf 为3V、电流约为2至4安培、我们计划使用 TPS92205x 中的器件 
而设计、使用混合调光来更大限度地减少进入环境的电噪声辐射或避免干扰其他设备
并实现深度调光
但是、LED 连接与驱动器的距离较远、长达60米。 我们有一些问题: 
您认为我们选择此组件是否走在正确的道路上? 
是针对由附近雷击或其他形式的 ESD 等引起的电压浪涌事件需要额外的保护、或者我们如何提供此类保护 
在60米布线上?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    使用 LED 驱动器在距离驱动器60m 的 LED 上进行 PWM 调光(或在低亮度下进行混合调光)非常困难、因为可能会有很大的延迟、并且控制环路可能无法在 PWM 调光打开期间实现稳定运行。

    我们有一款可以在 LED 侧进行调光的新器件(即将发布)(新器件放置在靠近 LED 的位置)、非常适合 RGBW LED 等多 LED 应用。 此器件可以帮助您解决 上述长线延迟问题。 如果您对此感兴趣、我们可以通过电子邮件进行交谈

    我认为 LED 驱动器侧和 LED 侧都需要 ESD 保护。 TPS922054内部有一些 ESD 保护。 对于 LED 侧、新型 IC 具有一些内部 ESD 保护、还具有针对 LED 故障情况的额外保护。 如果系统中的 ESD 超过 IC 可承受的范围、则应使用其他 ESD 保护方法。

    此致、

    Steven