This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
我想 从我的客户那里弄清楚一个有关 TPS55288RPMR 的问题。
问题1:在什么频率条件下、上升时间为120ns?
问题2:100kHz 信号所需的上升时间是多少?
问题3:客户在100kHz 时测得的上升时间为281.2ns、如第二幅图所示。 这个结果是否在正常参数范围内?
非常感谢。
此致、
Thomas
您好、Yunsheng、
I2C 时间 根据快速模式增强版(1MHz)进行设计、对于 SCL 和 SDA 信号的上升/下降时间、最大值为120ns。
对于100kHz 标准模式、根据 I2C 标准、超快速模式还支持标准模式、因此应该是可以的。
您还可以在下面的 E2E 主题中找到回复。
BRS、
布莱斯