This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552872:输出异常

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395014/tps552872-output-is-abnormal

器件型号:TPS552872

工具与软件:

尊敬的专家  

使用 TPS552872芯片时遇到问题。
第一版原型 TPS552872芯片正常工作、输出电压正常;第二版原型 TPS552872刚刚上电并正常工作、具有正常电压输出。 但经过开关加电的多次使用、它无法输出电压;两个版本的 PCB 的布局基本相同。

下面是原理图的第一版和第二版;主要区别在于第二版添加了4个输出滤波电容器并添加了一个晶体管来启用输出开/关。

第一版计划

第二版

异常情况:第二个版本刚刚被加电并可正常工作几次、但是之后不能输出电压;(输入电压 VCC_SYS=15V)
出现问题后的几个异常点:
1、EN/UVLO 管脚电压为1.8V (通常应当分压为2.5V );
VCC 引脚没有电压输出(通常应为5.2V)
3. EXTVCC 的电压为3.23V (通常应为5.2V )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    感谢您联系我们。  IC 无法输出电压后、IC 是损坏还是之后仍然可以工作? 如果 IC 损坏、您能否帮助测试每个引脚的阻抗以了解哪个 引脚短路或开路(尤其是 Vin Vout SW1 VCC 引脚)。

    输入电压15V、输出电压12V、输出电流是多少?

    您能帮助提供 Vin、Vou、SW1、SW2、iL、 第二个版本可以正常工作时的 VCC 波形? 我想检查工作条件。

    您能否帮助移除 Q11并再次进行测试、以确定 晶体管是否产生任何影响?

    此致、

    Mulin