This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38020:LMR38020浪涌测试失败

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164, LM5085, LMR38020, LM5168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389415/lmr38020-lmr38020-surge-test-failed

器件型号:LMR38020
主题中讨论的其他器件:LM5085StrikeLM5168、LM5164

工具与软件:

您好!

我使用 LMR38020进行了新设计来代替 LM5085。

新的设计很好!

但现在客户进行了 EMC 浪涌测试、LMR38020死亡。 他们告诉我们、在 IC 上测量了120V 的瞬变。

您知道如何改进滤波器以承受 EMC 浪涌测试 EN61000吗?

e2e.ti.com/.../7065.19V_2D00_60V_2D00_V02.pdf

e2e.ti.com/.../19V_2D00_60V_2D00_V02_2D00_lay.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    诺伯特、您好!

    很遗憾听到设计失败。  

    您能否提供运行条件、您可能尝试过哪些方法来提高性能以及 VIN、VOUT 和 SW 的启动波形?

    我首先建议逐渐增加输入电容、看看这是否有用。

    如果不起作用、看起来您也可能会在输入端增加 TVS 的浪涌额定值。 它的额定电压似乎只有70V?  

    请告诉我这些是如何计算的。  

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    感谢您的答复。

    没有 EMC 测试的电路运行良好、它还通过了发射测试。

    电路板应具有尽可能高的抗雷击能力。

    浪涌脉冲(雷击模拟)在最大值时应用 输入电压(60V 直流)。 这会使 LMR38020上的120V 瞬态- IC 死机。

    测试仪建议找到一个具有更大 Vin (例如150V)的 IC。 你知道这样的器件吗?

    (输入电压19V 至60V、输出电压15V 1A)。 另一种方法应该是改进输入滤波器。。 TI 是否知道雷击输入滤波器的相关知识?

    此致

    Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    诺伯特、您好!

    对不起延误,因为 Richard 不在办公室,我今天才找到你的帖子。  我们的产品系列有额定电压为120V 的器件、如 LM5168/9、但尚未有150V 器件。 额定电压是否足够?   

    谢谢!

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao Xi:

    感谢您的答复。

    120V 额定电压很棒!

    但我需要最小输出电流700mA (14、5V 输出电压)

    此致

    Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    诺伯特、您好!

    遗憾的是、我们可能没有任何转换器可以支持此类高电压测试。  如果您可以钳位到100V、还可以尝试 LM5164、其额定电压为100V、1A 输出。  

    如果它不适合您的应用、您可以尝试 UCC 控制器。

    谢谢!

    Richard