This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM5D1806:当负载电流最大时、输入侧的开关噪声会增大。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM5D1806EVM, TPSM5D1806, TPSM63610EVM, TPSM64406EVM, TPSM63603EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394333/tpsm5d1806-switching-noise-at-input-side-increase-when-the-load-current-is-maximum

器件型号:TPSM5D1806
主题中讨论的其他器件:TPSM63610EVMTPSM64406EVMTPSM63603EVM

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户正在评估 TPSM5D1806EVM。
他们发现、当负载电流为最大值时、输入侧的开关噪声会增加到0.9V。
客户想知道此开关噪声是 TPSM5D1806本身的性能、还是由电路板布局或原理图引起的。
目前、客户使用47uF x 2作为 Cin、并为 C25和 C28添加了100pF、1000pF 或10000pF、但开关噪声级别没有变化。

TPS63603EVM 也有类似的趋势。
不过、TPSM63610EVM 和 TPSM64406EVM 不存在这种趋势、它们在最大负载下仅为0.2V 左右。

我将客户提供的数据作为以下附件。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/switching-noise-at-input-side-of-TI-power-module.pptx

您能否说明一下 这个开关噪声是 TPSM5D1806本身的性能、还是由电路板布局布线或原理图导致?   除了增加 Cin 的值之外、还有什么其他的东西吗?  

非常感谢您的建议。

此致、
山崎昭久

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的。

    e2e.ti.com/.../TPSM5D1806_5F00_e2e_5F00_inputripple.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德克萨斯州达拉斯 David San、

    感谢您的答复。

    这只是确认而已。
    客户正在使用 TPSM5D1806EVM 和 TPSM63603EVM 。 然后 使用 EVM 检查了输入纹波、所以我认为布局没有那么糟糕。
    我将要求客户添加较大的输入电容、例如  TPSM63610EVM (例如 2x2.2 100uF 4x10uF)。  这是正确的解决方案、对吧?

    此致、
    山崎昭久



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tamazaki-San、

    可以、 向 Cin 添加额外电容、并混合使用不同电容值和尺寸的电容器。  

    请参阅 https://www.ti.com/lit/ml/slyp709/slyp709.pdf#page=26   幻灯片26到28、其中显示了混合值和大小的优势。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德克萨斯州达拉斯 David San、

    感谢您的支持。
    如果客户有其他问题、我可能会再问您。

    此致、
    山崎昭久