This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923652:电源管理论坛

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS923652

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392154/tps923652-power-management-forum

器件型号:TPS923652

工具与软件:

尊敬的先生

我在使用 tps923652设计的产品上遇到问题、想寻求帮助。

我已经阅读了与 E2E TPS923652相关的所有说明、但我在解决它时遇到了问题。

问题:目前设计的 PCB 中产生的开关噪声会影响其他逻辑、因此我准备在下一步 PCB 版本中使用 TI 指南对其进行修改。

2.请求:我可以​​为您推荐您的值

    - R_COMP、C_COMP、C_DAMP

    - R_SENS、C_SENS。

3.我们的设计规格

  -输入电压:12~16.8V。

  -输出电压:40V。

  -输出电流低于100mA 不包括输出电容充电电流,

     没有电流限制。

谢谢、此致

Hee-Keun Parke2e.ti.com/.../TPS923652_5F00_Ti.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的专家不在办公室、将在周一向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hee-Keun、

    以下是一个可能为您提供帮助的计算 工具-[常见问题解答]是否有适用于 TPS923655 / TPS923654 / TPS923653 / TPS923652的计算工具? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    我看了一下您的原理图。 您是否使用220uH 电感器?

    [quote userid="612425" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392154/tps923652-power-management-forum ">1.issure:当前设计的 PCB 中产生的开关噪声会影响其他逻辑、因此我想在 PCB 版本的下一步中使用 TI 指南对其进行修改。

    能否提供关于"影响其他逻辑"的更详细的说明? 您是说辐射发射过高? 或者您是说 LED 驱动器电路的输入滤波设计不佳、而且 LED 驱动器电源线的传导噪声是否影响了系统中的其他元件?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Steven Li

    感谢您发送编修。

    我随函附上关于我的关切的文件。

     ※我看了一下您的原理图。 您是否使用220uH 电感器? =>为22uH。

    谢谢、此致。

    Hee-Keun Parke2e.ti.com/.../2451.TPS923652_5F00_Ti_5F00_2.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hee-Keun、

    我注意到您使用0.1欧姆的电流感应电阻器、这会将最大输出电流设置为2A。 但是、在您发布的.pptx 文档中、您提到"输出电流在100mA 下"。 您能检查一下吗? 您所需的输出电流是多少?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kee-Keun、

    您似乎在这里发布了一些回复、然后它消失了。 您可以查看一下吗? 有什么我可以帮助的吗?

    我不想错过您的消息:)

    此致、
    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Steven Li

    我决定使用200mA 输出电流。
    您发送给我的 Excel 文件对于设置我最初请求的 tps923652组件值非常有用。 我可以预测电感器的峰值电流、所以我认为我对下一步的原理图和 PCB 设计有一定的信心。

    感谢您的帮助、如果可能、我愿意在 TI-SPICE 仿真中寻求 tps923652 LIB 方面的帮助。

    如果我还有其他问题、我将通过创建新问题与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kee-Keun、

    不用客气。

    很抱歉、我们没有适用于 TPS923652的 SPICE 模型。 我们只有适用于 TPS923652的 SIMPLIS 模型。 如果您需要 SIMPLIS 模型、请告诉我。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven 早上好

    请提供 SIMPLIS 模型用于 tps923652的应用电路分析。

    谢谢、此致

    朴熙根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kee-Keun、

    当然。 我将通过电子邮件与您分享

    我已经在这个 E2E 论坛上向您发送了一个友好请求。 接受后、我将向您发送我的电子邮件地址、让我们通过电子邮件继续通话 谢谢。

    此致、

    Steven