工具与软件:
尊敬的先生
我在使用 tps923652设计的产品上遇到问题、想寻求帮助。
我已经阅读了与 E2E TPS923652相关的所有说明、但我在解决它时遇到了问题。
问题:目前设计的 PCB 中产生的开关噪声会影响其他逻辑、因此我准备在下一步 PCB 版本中使用 TI 指南对其进行修改。
2.请求:我可以为您推荐您的值
- R_COMP、C_COMP、C_DAMP
- R_SENS、C_SENS。
3.我们的设计规格
-输入电压:12~16.8V。
-输出电压:40V。
-输出电流低于100mA 不包括输出电容充电电流,
没有电流限制。
谢谢、此致