This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:冗余稳压器配置

Guru**** 2519030 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5165, LM5164, LM74502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395348/lm5164-q1-redundant-regulator-configuration

器件型号:LM5164-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5165LM5164

工具与软件:

尊敬的论坛:

我有一个应用需要提高主电源轨的可靠性。  在@示例中、我将使用两个 LM5165宽范围降压转换器来生成标称3.3V μ A 500mA。  此配置的理念是每个稳压器的控制环路都会使输出电压接近3.3V 的标称输出电压目标值。  据我了解、每个环路都有自己的分压器和1.2V 基准、因此无法进行相同的电压调节、但 ORing 肖特基二极管将吸收微小的差分电压、最终输出电压应接近目标值、负载电流大致相等。   这种双稳压器配置是否有效?

在一个降压转换器发生故障的故障情况下、另一个稳压器应该能够接管并进行调节。  ORing 二极管应防止输出开关开路故障。  然而、 是否有一个故障机制可导致输入28V 电源轨被驱动至开关端子并通过输出电感器?  如果是、在 ORing 电极之前、每个调节器都需要 OVP crowbar 吗?

如果有更好的方法来提供冗余、请告诉我。

此致!

Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、 我在第一段中有一个拼写错误-器件是 LM5164、而不是 LM5165。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig  

      当输入电源电压过大时、可能会发生内部功率 MOSFET 损坏(位于 VIN 和 SW 之间)。   

    我认为、如果担心内部功率 MOSFET 损坏、您必须使用带 OVP 的智能开关(www.ti.com/.../lm74502.pdf)。  

    - EL