This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMICLOADBOARDEVM:TI 是否构建了用于线路瞬态测试的任何电路板?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394791/pmicloadboardevm-did-ti-build-any-board-for-line-transient-test

器件型号:PMICLOADBOARDEVM

工具与软件:

我来自 Meta Reality Labs 的芯片团队。

我们正在尝试为 PMIC 进行线路调节、因此我们需要电源以高压摆率(上升时间和下降时间= 10us)在3V 至4V 之间切换电压输出。

我在下面找到了 TI 在线提供的此文档(请参阅链接)、想知道 TI 是否已针对此功能构建了电路板? 如果是、您是否会分享购买链接?

https://www.ti.com/lit/an/snoa895/snoa895.pdf?ts = 1722402674809

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发送编修! 我们在 TI.com 上没有公开提供的线路瞬态电路板。

    谢谢!

    Brenda