This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38015:具有宽输出电流范围的电感器选择

Guru**** 2507815 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393244/lmr38015-inductor-selection-with-wide-iout-range

器件型号:LMR38015

工具与软件:

团队、

在以下电路条件下、您能帮助选择电感器吗?

V…:14 μ V。

输出电压:12V。

I 输出:0.05A….1.0A

挑战在于 LMR38015的短路电流。 或许我们可以使用具有软饱和曲线的以下电感器来减轻这种影响。

WE-MAPI SMT-Speicherdrossel |无源元件| W ü Würth Elektronik Produktkatalog (we-online.com)

你怎么看?

 

1A 下的仿真似乎无法正常工作、但我怀疑使用可接受的纹波时、我们必须转向33甚至47µH、并远离我们使用更高电流仿真的10µH。

 

下面是一些问题:

  1. 带 Q1和不带 Q1的不同衍生产品之间有何差异?
  2. 如何将输出电流约为200至500mA 的电路连接和仿真?
    • 到目前为止、每次我们尝试进行仿真时、仿真都会出现无法理解的信息
  3. 该开关稳压器适合我们吗?
  4. 对于小尺寸的电感器、建议使用哪种频率? 1MHzRegistered
  5. 可以从100mA 操作到0.7mA 吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winnie、

    感谢您发送编修。  很抱歉、此设备的专家目前不在办公室。  我已经通知他,所以他将在他返回工作后作出回应。

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winnie:

    1) 1) Q1是指该器件的汽车级。 因此、如果器件末尾带有-Q1、则表示该器件适用于汽车应用;如果器件不具有 Q1、则不适合汽车应用。

    2) 2)您的开关频率是多少?您要使用什么进行仿真?

    3) 3)此器件似乎可以满足应用要求。

    4) 4)通常对于小电感值、您需要以高频率进行开关、例如2.1MHz。

    5) 5)是的、这将进入空载操作。 LMR38015应具有 FPWM 运行(显示 CCM 运行、即使在轻负载下也是如此)。

    谢谢!

    Richard