This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:量产中的电量监测计配置

Guru**** 2811255 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ27427

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394934/bqstudio-fuel-gauge-configuration-in-production

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件: EV2400BQ27427

工具与软件:

你(们)好

作为医疗设备开发的一部分、我们需要配置电量监测计。 我们是 电量监测计领域的初学者。 我们计划使用的电池是16毫米直径和5.4mm 高的锂离子纽扣电池、容量为110mA 4541。 该电池的用途是在主电池(具有内置电量监测计的18650电池)发生故障时充当备用电源。 使用该备用电池的情况将非常罕见。 我们当时想利用电量监测计来识别备用电池的睡眠故障。 关于电量监测计的配置我有几个问题。

  1. 尽管有多种电量监测计可用于容量为100mA 的电池、但他们是否能发现容量为110mA 的387? 如果是、有人可以推荐一些具有 I2C 通信和系统侧实现功能的出色电量监测计?  我们愿意采用任何其他简单的方法、在不使用电量监测计的情况下检查此故障。
  2. 我找不到在大规模生产中使用 golden 文件的步骤。 有人能告诉我如何 在大规模生产中使用 golden 文件吗?  
  3. 如果亚洲/欧洲有任何公司提供纽扣电池管理系统或配置纽扣电池的电量监测 IC、请提供联系方式。

通过观看论坛中的各种问答和 TI 教程视频、我了解了配置电量监测计必须执行以下步骤(如果我有误、请帮我更正)。

使用 BQStudio 软件进行配置

  1. 将电池连接到电量监测计评估模块。
  2. 将其连接到接口板 EV2400。
  3. 将接口板 EV2400连接到 PC。
  4. 在 BQStudio 参数菜单中设置参数
  5. 执行学习循环
  6. 以 DFFS/BQFS 格式创建黄金映像
  7. 然后将其用于生产

"在开发阶段、通常在单个具有代表性的电池组上执行学习周期。 然后、在大规模生产期间、生成的值会编程到每个电池包中、因为为了实现控制良好的制造工艺、电池包之间的差异应该尽可能小。 在开发过程中从所谓的"黄金包"中提取的闪存映像称为"黄金文件"、用于大规模生产。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishnu、

    1.你能解释什么是睡眠故障吗? 如果这意味着当电流容量接近100%时监测计检测到的 电量、则监测计不会使用剩余电池容量来识别电池的状态。 它使用定期获取的电压和电流读数来实现该目的。  bq27427是您的应用的理想选择。

    2.如果您有 golden 文件、则可以使用 bqStudio 将该映像编程到新的测量仪表中。

    3、您能详细说明一下吗? 您可能会为此联系当地的 FAE。

    这些步骤是正确的。 如果您遇到任何问题、请告知我们。

    此致、

    Siddharth