This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:关于 BQ4050电量监测计的几个问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, TIDA-00982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392999/bq4050-few-questions-about-bq4050-fuel-gauge

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: TIDA-00982

工具与软件:

您好!

我一直在使用 BQ4050电量监测计、我收到了几个问题、希望您可以为我提供帮助。 我提前对这一事实表示歉意、因为它们有些不相关:

  1. BQ4050电量监测计的 TIDA-00982参考原理图提到"用于非军用无人机"。 是否有专为军事应用设计的 BQ4050版本?

  2. 参考原理图包含一个充电器控制器、但我计划为电池使用外部充电器。 我是否需要包含一个连接器、用于将充电器连接到电池组的+输入? 我还应牢记哪些其他注意事项?

  3. BQ4050更适合用作电池组侧或系统侧的电量监测计? 对于系统侧电量监测计、您有什么建议吗?

我感谢您提供任何建议或见解。 感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="569187" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392999/bq4050-few-questions-about-bq4050-fuel-gauge BQ4050电量监测计的 TIDA-00982参考原理图中提到"用于非军用无人机"。 是否有专为军事应用设计的 BQ4050版本?

    没有适用于军事应用的特定版本的 bq4050。

    [报价 userid="569187" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392999/bq4050-few-questions-about-bq4050-fuel-gauge ]参考原理图包含一个充电器控制器、但我打算将一个外部电池充电器用于电池。 我是否需要包含一个连接器、用于将充电器连接到电池组的+输入? 我还应牢记哪些其他注意事项?

    是的、充电器必须连接到测量仪表系统的 PACK+/PACK-侧。 请确保在添加连接器时使用适当的 ESD 缓解措施。

    Unknown 说:
    BQ4050更适合用作电池组端还是系统端电量监测计? 对于系统侧电量监测计、您有什么建议吗?[/QUOT]

    我认为、这更适合用作电池组侧电量监测计、因为这样可以使器件始终连接到电池、从而使电量监测计随着时间的推移而获得尽可能高的精度。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、我已经提交了您的答案作为解决方案、但我还有一个问题。 我可以将 PACK+/PACK- XT60连接器也用作充电器输入吗?或者我是否应该添加另一个连接器?  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到参考设计中使用的是 XT-60连接器、所以只要在充电器侧采取正确的预防措施、就应该没问题。

    此致、

    Anthony Baldino