This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:继续结案

Guru**** 2391355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392329/tps92692-continuation-of-closed-case

器件型号:TPS92692

工具与软件:

关于我的已关闭帖子、我已收购了两个 TPS92692评估板、并将对其进行修改以满足我们的要求。 但是、我有几个问题:
1) 1)为什么指定的最大输入电压为18V? 我需要在20V 下运行、我看不出为什么不这样做。
2) 2) L1 (3.3uH 铁氧体)的功能是什么? 它是否可以被绕过?

此致、

Gerry Kurz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerry、

    1. 我们指定了、因为我们可以将电路板配置为"升压"或"升压到电池"(降压/升压)。  对于升压到电池情况、我们将获得输入电压+输出 LED 电压、因此我们将以这种方式为汽车客户指定电压。  在您的情况下、您可以将其配置为升压、它将在20V 输入下正常工作。

    2. L3和 L5用于 EMI 滤波(如果您必须通过3类汽车规范)。  对于您的应用、您可以删除并绕过它们。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么 L1呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerry、

    L1用作 EMI 的输入滤波器。  您也可以绕过它。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将 LED 电流感应电阻器更改为0.115欧姆、从而将评估板修改为在1.5A LED 电流下运行。 在测量 LED 的输出功率方面、这似乎起作用。 我将使用20k 的库存计时电阻器运行、它应该会提供390kHz 的开关频率。 我已将跳线放在 J6上以禁用展频调制。 但是、开关频率不稳定、变化范围约为350kHz 至440kHz。 占空比相当一致、约为41.8%、通过电子表格中计算出的占空比为44%。 有什么想法为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在接近最大输出时、峰值电感器电流为3.4A、而电子表格计算结果中为2.7。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关频率变化与移除 DM 跳线的情况相同(启用展频)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerry、

    DM 的 J8必须短接、而不是 J6。  该产品说明书计算功率级的输入电压、它不假设评估板上的二极管压降。   

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀、我的错误、屏幕分辨率问题。 再试一次。 很高兴知道它是有效的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关频率稳定在387.5kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我将尝试增加开关频率、并使用更小的电感

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它似乎可以在更高的频率下正常工作。 当您在电子表格中不假设二极管压降时、您是指 D2和 D3吗? 我绕过了它们和 L1、它看起来与峰值电感器电流没有太大差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试了解峰值电感器电流为何远高于计算值。 在某种程度上、这就是我们的原始设计未能以全功率运行的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的评估板在1.5A 输出电流下工作、开关频率为800kHz。 则模拟调光输入工作正常。 不过、内部和外部 PWM 调光设置都会在 LED 输出中产生闪烁。 外部 PWM 以1kHz 的频率运行。 对为什么会发生这种情况有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerry、

    如果您要更改内容、但它不起作用、那么您必须现在就排除故障、进行排除/调试并找出正确的问题。    

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,当然,但也许你可以给我一个想法,从哪里开始寻找。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您更改了电感器、那么您还必须更改 Rslope。  上的电压是否超过225mV?  这将导致 IS 上的电流过大。  您现在只需对设计进行故障排除即可。