This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:有关 TPS25730的问题

Guru**** 2625255 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730, TPS25750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395057/tps25730-question-about-tps25730

器件型号:TPS25730
主题中讨论的其他器件: TPS25750TPS25751

工具与软件:

大家好、团队成员:

TPS25730是否支持 PD 3.1 PPS 范围? 例如、9V 3A (27W)是 PPS 范围之一、我想仔细检查一下此用例。

2.您是否有其他经济高效的器件推荐用于27W 和45W 的 PD 充电协议? TPS25730/TPS25750是不是最佳选择?  

谢谢。

此致

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    TPS25730不支持 PPS。

    但是、对于 PPS 以及27W 和45W PD 功能、我会推荐 TPS25751、这是 TPS25750的后续器件。

    此致、

    Conner Gillette