This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710:PWM 线路(IN+、IN-)上的电压电平

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21710
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394496/ucc21710-voltage-levels-on-pwm-lines-in-in-

器件型号:UCC21710

工具与软件:

团队成员、您好!  

我有一个问题、与 UCC21710上 PWM 线路的电压电平相关。

我正在 UCC21710的引脚15上提供5V VCC 电源。 但我的微控制器输出电压是3.3V。

因此、我的 PWM 电压电平(引脚编号10、11)可以在3V 至3.3V 之间。

根据数据表建议、PWM 线路上的电压应如下所示:

当 VCC 为5V 时、建议的高电平输入电压为3.5V  当 VCC 为5V 时、低电压电平输入电压为1.5V。

但我们只能提供高达3 - 3.3V 的电压

我们想知道会产生什么后果  低于建议的高电平输入电压时、将会出现电压偏移。   

我们正在为您提供意见。 由于电路板已制造、因此我们无法更改设计。

非常感谢您的快速支持。

谢谢。此致

Shubham Bajpeye.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:  

    如果输入电压低于建议的最小高电平输入电压(0.7xVCC)、则不能保证栅极驱动器会将高电平输入识别为逻辑高电平。 因此、当您将3V 至3.3V 的电压输入到 IN+/IN-时、输出可能不会开启。  

    我建议检查 MCU 是否可以将5V 电源、检查是否可以将 UCC21710更改为3.3V 电源轨、或者在下一次迭代的设计中添加一个缓冲级。  

    谢谢!  

    Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivian QI 和德州仪器(TI)团队、

    在仿真中、观察到它在2.8V 之前运行。  

    我现在再次提出一个问题、您能在评估板上检查一下吗?我们可以将 PWM 线路的最低 PWM 电压电平确定为多少。

    谢谢。此致

    Shubham Bajpeye.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    电压规格考虑了所有工艺、电压和温度变化。 因此、建议遵循规范以保证器件性能、作为 规范涵盖最坏情况(而不是典型条件)。

    3.3V 电压适用于典型条件-但对于最坏的情况、INP 可能不会被视为高电平。  

    希望它能解答您的问题。

    谢谢

    SASI