请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65988 工具与软件:
我有一个使用 TPS65988的设计、该设计采用2个 USB C 连接器来灌入5V 电压。
端口1只有电源(无数据)
端口2具有电源和数据。
此器件没有电池、也没有任何其他外部电源。
我希望该器件更喜欢使用端口1、因为它是主要电源输入。 我将多端口灌电流策略设置为"只有最高功率灌电流路径关闭开关"。 端口1的 Type-C 电流设置为3A。 端口1具有以下 PDO 
端口2具有以下 PDO

我希望这些设置会强制使用端口1、因为最大工作电流更高。 但发生的情况是、插入任何端口后、首先关闭开关。 如果我先插入端口1、然后可以插入端口2并移除端口2、而无需重新启动设备。 如果我先插入端口2、然后插入端口1、则必须重新启动才能移除端口2。 我希望端口1接管并且能够断开端口2。 这是可行的吗?
谢谢!