This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3052-Q1:UCC5350-Q1、作为栅极驱动器连接到 VDDH 和 VSSS

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI3052, UCC5350-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395190/tpsi3052-q1-ucc5350-q1-as-the-gate-driver-connected-to-vddh-and-vsss

器件型号:TPSI3052-Q1
主题中讨论的其他器件:TPSI3052UCC5350-Q1

工具与软件:

您好、TI 支持团队

我不能将 TPSI3052用作隔离式栅极驱动器(我需要更高的栅极电流和更快的开通/关断时间)、

我想知道我是否可以将其用作隔离式电源、并将 UCC5350-Q1用作连接到 VDDH 和 VSSS 的栅极驱动器

感谢您提供的任何帮助。  

Yesaiahu Redler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yesaiahu Redler、

    感谢您在 E2E 上联系我们的团队。

    TPSI3052 可通过 VDDH 引脚提供高达70mW 的功率。 此功率限制将限制您可达到的最大开关频率。 如果需要更多功率、可以从 此处找到 TI 生产的隔离式电源系列。

    您能否提供有关您的应用的更多详细信息?  

    此致、

    Jack Hemmersmeier