This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:高压 BESS

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395080/bq79616-high-voltage-bess

器件型号:BQ79616

工具与软件:

团队成员:

我目前正在考虑使用 BQ79616的 BESS。

在该系统中、许多电池以串联方式连接、并以1000V 的电压运行。

我将以菊花链方式连接 BQ79616来监控所有200多节电池。

如果一个电池单元为4V、则第一个电池单元将测量约0V~4V 的电压范围、但第200个电池单元将为796V~1000V。

BQ79616能否处理如此高的电压?

如果您有基准电路图、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki-San、

    是的、这完全没问题。 BQ79616采用可堆叠设计、能够监控200多节电池。 使用菊花链接口、您可以与电池组中的任何器件进行通信、从而获取所有电芯电压测量值。

    我们提供以下参考设计、可查看:

    此致、

    Luis Hernandez Salomon