This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:能否超过通道的最大负载电容?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395738/tps65219-can-the-maximum-load-capacitance-of-the-channels-be-exceeded

器件型号:TPS65219
Thread 中讨论的其他器件: TPS65215

工具与软件:

在我们当前设计中、由于空间受限、我们选择了 TPS65219。

而是使用它为 FPGA 供电、其建议的电容要求为我们带来了一些问题、涉及最大电容数字、其中包括负载点电容。

所有三个 BUCK 以及 LDO 1和2都存在问题。

一个具体示例:使用降压稳压器1来创建0.85V 内核电压轨、FPGA 用于构建超过500uF 的电容器。

或将 LDO1用于1.8V 电压轨、该电压轨需要60uF。

我知道此用例超出了建议的规格、但我们在此运行时会注意什么问题?

在这种情况下、对于如何进行、是否有任何指导?

谢谢、此致、

Valentin Stümpert ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Valentin:

    感谢您使用 E2E。 如果超过 PMIC 电源轨上的最大输出电容、则相位裕度开始下降、并且稳定性会受到影响。

    仅供参考、TPS65219 PMIC 提供了"多 PMIC 运行"选项、允许在多个 TPS65219器件之间完全同步时序。 此特性可能有助于将负载/POL 电容拆分为 PMIC 电源轨。  这是非汽车应用吗? TPS65215具有4x4mm 封装选项 、即使在使用2个 TPS65219器件时、也有助于使整体电源解决方案保持小巧。   

    如果 您有任何问题或需要其他信息、请告诉我们。  

    谢谢!

    Brenda