This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:降压稳压器建议

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395462/tps5430-buck-regulator-suggestions

器件型号:TPS5430

工具与软件:

您好!

我们计划在其中一个设计中使用24V 至5V 1.5A (min)降压稳压器。

我有一个一般性问题、如下所示:

这是一个全新设计、哪一款 TI 降压稳压器器件最适合使用且具有良好的市场供货能力且 EOL 至少10年?

将随机选择逻辑块中器件型号以上的 P.S.、它具有比我们实际需要的高额定电流(3A)。

此致、

Nikhil Jadhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil:

    我可以  针对24V 至5V 1.5A 应用推荐 LMR43620。 该器件提供汽车和工业修整功能、并且将易用性、解决方案尺寸、效率和 EMI 性能等特性完美结合。  

    谢谢!

    Joshua Austria.