This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76905EVM:寄存器配置

Guru**** 2813895 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395647/bq76905evm-register-configuration

器件型号:BQ76905EVM
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

我正在尝试使用新值重新配置子命令寄存器。

如下面所附的屏幕截图所示、是从 BQ Studio 执行的指令:

读取电芯1增益寄存器、B8 2E (默认值)

2.设置为电芯1的新值增益寄存器:10 27

3.立即读回电芯1的增益寄存器:10 27

4.读取任何其他寄存器、如器件编号

5.再次读取电芯1增益寄存器、返回默认值 B8 2E 而不是10 27。

 子命令寄存器是否可配置? 如果是、我们如何保存新配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pranav、您好!

    我没有看到任何进入/退出配置更新模式的命令。 在"Data Memory"选项卡中进行更改时、BQStudio 会自动添加这些步骤、但在"Command Sequence"窗口中、需要在数据存储器更改之前和之后手动添加这些步骤。

    您是否能够尝试添加它们、看看是否有效?

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pranav、您好!

    另一个我差点忘记的步骤是将校验和及长度写入0x60/0x61。 这是任何数据存储器写入的必要步骤。

    软件开发指南在第3.3节和第3.4节中提供了这些步骤的一些示例: https://www.ti.com/lit/an/sluaa11b/sluaa11b.pdf

    此致、

    Max Verboncoeur