This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:直流适配器和 PoE 选择

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP20859

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395436/tps23754-dc-adapter-and-poe-seleect

器件型号:TPS23754
Thread 中讨论的其他器件:PMP20859

工具与软件:

您好、先生、

如果要在 DC 适配器和 PoE 之间切换、我需要在不重新启动的情况下进行热插拔。 怎么做?  

当前的方法是给予 DC 优先级、并在切换 PoE 时重新启动一次。

感谢您的支持和向您学习。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    感谢您发送编修! 最直接的方法是将适配器放在选项3侧(www.ti.com/.../slva306a.pdf)。

    如果使用选项2侧的适配器、则可能需要使用 TPS2373-4。 这是一个仅适用于 PD 的芯片、您需要在它之后使用 PWM 控制器芯片(www.ti.com/.../TPS2373-4EVM-758).TPS2373-4 可以在适配器为负载供电时打开自动维持功率特征)  

    使 PoE ->适配器无中断。 使适配器-> PoE 会 导致短期~80ms PG 下降、并在275 - 395 mA 的电流限制中进行热插拔(功率应在~80ms 内限制为小于12W)。 因此、在 PSE-PoE 握手完成后、您可以禁用 PG 引脚的功能、以避免影响适配器-> PD 转换。 您也不能整体使用 PG 引脚、但它需要 PWM 芯片具有>80ms 的启动延迟或软启动时间。

    另一种方法是使用 PMP20859等外部热插拔(https://www.ti.com/tool/PMP20859)。 该电路没有 TPS2373-4情况下的转换限制、但可能需要更高的成本。

    如果您有其他问题或疑虑、请告诉我。

    此致、

    Diang