工具与软件:
您好! 我目前正在调试的 BQ28Z610-R1 SOC 会显示电池电源。 客户需要3.2V 才能显示0%。 在实际测试中、达到3.2V 后、电池显示直接从9%跃升至0%。 请告诉我如何设置、以便显示屏缓慢达到9%-8%-7%-6%-5%-4%-3%-2%-1%-0%? 非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好! 我目前正在调试的 BQ28Z610-R1 SOC 会显示电池电源。 客户需要3.2V 才能显示0%。 在实际测试中、达到3.2V 后、电池显示直接从9%跃升至0%。 请告诉我如何设置、以便显示屏缓慢达到9%-8%-7%-6%-5%-4%-3%-2%-1%-0%? 非常感谢!
您好!
看起来学习周期未成功完成(Update Status 不等于0x0E)。 请确保您已经成功完成了电量计的学习周期、以获得准确的电阻和 QMax 值。 您可以参阅 此文档、获取有关成功完成学习循环的帮助。
此致、
Jonny。
您好!
该电池的终止电压为2.5V。 因此、3.2V 太高、电量监测计无法将其识别为0% SoC、并且可能位于曲线的平坦区域。 我建议将您的终止电压降至3.0V 并稍微增大储备容量。
https://www.ti.com/lit/an/slua948/slua948.pdf
您可以使用上面的链接进行这些更改。
此致、
Siddharth