This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:SoC 展示

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394386/bq28z610-r1-soc-show

器件型号:BQ28Z610-R1

工具与软件:

您好! 我目前正在调试的 BQ28Z610-R1 SOC 会显示电池电源。 客户需要3.2V 才能显示0%。 在实际测试中、达到3.2V 后、电池显示直接从9%跃升至0%。 请告诉我如何设置、以便显示屏缓慢达到9%-8%-7%-6%-5%-4%-3%-2%-1%-0%? 非常感谢!

e2e.ti.com/.../20240731.loge2e.ti.com/.../20240731.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    看起来学习周期未成功完成(Update Status 不等于0x0E)。 请确保您已经成功完成了电量计的学习周期、以获得准确的电阻和 QMax 值。 您可以参阅 此文档、获取有关成功完成学习循环的帮助。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    学习周期确认已获知0x0E。 制作大规模生产文件时、Update Status 表示需要将其修改为02。

    此致、

    LEO  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否向我们发送电池数据表?

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siddharth、

    我正在使用软件中已提供的电池数据表。 BAK N18650CP

    非常感谢!

     

    此致、

    LEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该电池的终止电压为2.5V。 因此、3.2V 太高、电量监测计无法将其识别为0% SoC、并且可能位于曲线的平坦区域。 我建议将您的终止电压降至3.0V 并稍微增大储备容量。

    https://www.ti.com/lit/an/slua948/slua948.pdf

    您可以使用上面的链接进行这些更改。

    此致、

    Siddharth