This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066A:IC 功能检查

Guru**** 2503175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395443/lm25066a-ic-function-check

器件型号:LM25066A

工具与软件:

你(们)好

您能帮助确认以下问题吗?

由于电路的最低电平要求、我们当前的100kHz IIC 信号 SCL 和 SDA 无法在111000000703H (LM25066APSQ/NOPB)中满足 TR<300ns 的上升时间要求。
但是、它符合 IIC 规范的 TR<1000ns 要求。 我想问一下、此芯片是否可以接受上升时间 tr<1000ns 的 SCL 和 SDA 信号?

谢谢!

Boyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boyan Lu:

    数据表检测到上升时间<300nSec 通过此 IC 可以在所有 SMBus 工作频率(10kHz 至100kHz)下运行。

    我相信器件可以接受  SCL 和 SDA 的 TR<1000ns、但可能会 丢失数据。

    谢谢