This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A54:软启动规范

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A91, TPS7A54

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396401/tps7a54-soft-start-spec

器件型号:TPS7A54
主题中讨论的其他器件:TPS7A91

工具与软件:

大家好、团队成员:

TPS7A91产品说明书显示、当 VFB 达到97% VREF 时、INR/SS 关闭、VNR/SS 通过 RNR 充电。 对于 TPS7A54、开关电压是多少? 是否也是97%? 此外、这个机制有甚么好处呢? 是否有任何带有 TPS7A54的 P2P 设备不使用此机制?

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailiang、

    是、使用97%。  现代 LDO 的常见值在95%- 98%之间、但许多(例如 TPS7A54)的设计值为97%。

    NR 电阻器和电容器构成低通 RC 滤波器、用于在基准电压由高增益内部误差放大器增益之前提高其噪声和 PSRR 性能。  遗憾的是、此 NR 滤波器会显著减慢 LDO 的导通时间、因为反馈环路将遵循 NR 滤波器的长时间常数。  快速充电电流源可加快 LDO 的导通时间、同时在稳态期间保持 NR 滤波器的优势。

    为什么要寻找没有此机制的 P2P 设备?  您是否在寻找能够更快(或其他)打开的 LDO?

    谢谢!

    Stephen