This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:LM5017

Guru**** 2384820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395416/lm5017-lm5017

器件型号:LM5017

工具与软件:

如下链接中描述:纹波需25mV、麻烦问下这个值是怎么得到的 μ A

e2echina.ti.com/.../cot-fly-buck-1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dang  

    我位于美国。 您能用英语解释您需要什么吗?

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想问的是25mV 是如何产生的、是否基于经验?
    50mV 是否足够或其他值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dang  

    是的、25mV 是基于设计经验得出的。 50mV 就足够了。  

    EL