This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM23615:TLVM23615输出(3.3V)是否可以连接到其他直流/直流转换器的3.3V 输出?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVM23615

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396194/tlvm23615-can-tlvm23615-output-3-3v-be-connected-to-3-3v-output-of-other-dc-dc

器件型号:TLVM23615

工具与软件:

大家好、

我的一个客户正在考虑将 TLVM23615用于后续产品。

此时、他们有以下问题。
请您给我您的答复吗?


TLVM23615输出(3.3V)是否可以连接到其他直流/直流转换器的3.3V 输出?  
换句话说、 TLVM23615 3.3V 输出和其他3.3V 直流/直流输出可以连接在一起吗?  

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    TLVM23615没有设计为在其输出上施加电压。 这样做可能会导致反向电压情况并损坏器件的 HS FET。

    谢谢!

    Joshua Austria.