This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:铅酸电池充电器

Guru**** 2527850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395893/bq25730-lead-acid-battery-charger

器件型号:BQ25730

工具与软件:

您好、我可以使用 BQ25730 IC 为12V 铅酸电池充电并为系统提供 PowerPath 功能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pablo、

    是的、BQ25730是一种多化合物电池充电器。 您只需设置最大充电电压和充电电流、然后启用充电。 它会将铅酸电池充电至最大充电电压并自动转换为恒压充电。  

    您可能需要从主机或 MCU 发送命令、以便在达到目标电压时终止充电操作。  

    BQ25730是一个数字部件、依靠主机进行通信。  

    我希望这对您有所帮助。  

    此致、

    老虎