This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:适用于通过调节实现的低电流应用增强分辨率监测

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393867/bq27z561-r2-for-enhanced-resolution-gauging-for-low-current-applications-using-scaling

器件型号:BQ27Z561-R2

工具与软件:

尊敬的先生:

 当传感器电阻以20x 的校准比(从1m Ω 更改为20m Ω)改变时、我们根据 SLUA792设置参数。
 SLUA792状态"应相应地将以 mA、mW 或 mAh 为单位的参数乘以校准比。"
 对于 BQ27Z561-R2、以下参数被视为候选参数。 (请参阅 sluuc54c)


 否  地址/类/子类/名称
  1. 0x4645/设置/ BTP /初始化放电设置
  2. 0x4647/ 设置/ BTP / 初始化充电设置

  3. 0x46CD/高级充电算法/预充电 /电流
  4. 0x46CF/高级充电算法/维护充电/电流
  5. 0x4713/高级充电算法/终止配置/充电终止收尾电流

  6. 0x4721/电量监测/电流阈值/DSG 电流阈值
  7. 0x4723/Gas Gauging / Current Thresholds / Chg Current Threshold
  8. 0x4725/ Gas Gauging / Current Thresholds/Quit Current

  9. 0x4663/电量监测/最大负载 /最大负载电流
 10. 0x4666/电量监测/设计/设计 容量 mAh
 11. 0x4668/电量监测/ 设计/设计 容量 cWh

 12. 0x4186/电量监测/状态 /Qmax Cell 1
 13. 0x418F/电量监测/ 状态/ EOC 处的电流
 14. 0x4191 /电量监测/ 状态/ 平均 I 上次运行时间
 15. 0x4193 / Gas Gauging / State / Avg P Last Run
 16. 0x419B /电量监测/ 状态/ 最大平均 I Last Run
 17. 0x419D /电量监测/ 状态/ Max Avg P Last Run

 18. 0x465B/电源/ 睡眠/睡眠 电流
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 19. 0x46AF/高级充电算法/ 低温充电/电流低
 20. 0x46B1/ 高级充电算法/ 低温充电/电流中等
 21. 0x46B3/高级充电算法/ 低温充电/电流高

 22. 0x46B5/先进的充电算法/标准温度低充电 /电流低
 23. 0x46B7/高级充电算法/ 标准温度低充电 /电流中等
 24. 0x46B9/高级充电算法/ 标准温度低充电 /电流高

 25. 0x46BB/高级充电算法/ 标准温度高充电 /电流低
 26. 0x46BD/高级充电算法/ 标准温度高充电 /电流中等
 27. 0x46BF/高级充电算法/ 标准温度高充电 /电流高

 28. 0x46C1/高级充电算法/高温充电 /电流低
 29. 0x46C3/高级充电算法/ 高温充电/ 电流中等
 30. 0x46C5/高级充电算法/ 高温充电/ 高电流

 31. 0x46C7 /高级充电算法/ Rec Temp Charging/ Current Low
 32. 0x46C9 /高级充电算法/ Rec Temp Charging/ Current Med
 33. 0x46CB/高级充电算法/ Rec Temp Charging/ Current High
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 34. 0x4691/电量监测/ IT 配置/ 用户速率-mA
 35. 0x4693/电量监测/ IT 配置/ 用户速率-CW
 36. 0x4695/ Gas Gauging / IT Cfg / Reserve Cap-mAh
 37. 0x4697/ Gas Gauging / IT Cfg / Reserve Cap-cWh

 38. 0x4660/ 电源 / 睡眠/ 深度睡眠电流

 39. 0x4206/寿命/ 电流 /最大充电电流
 40. 0x4208/寿命/  电流 /最大放电电流
 41. 0x420A /寿命/  电流/ 最大平均 DSG 电流
 42. 0x420C /寿命/  电流/ 最大平均 DSG 功率

 1号至18号参数更改为20次的设定值。

 19号至33号参数的设置不会更改。
 因为、例如第23号。 0x46B7/高级充电算法  /标准低温充电/当前药品的默认值为4004 mA。
 此值将超过设定的范围(从0到32767) 20倍。

 34号至42号参数不会更改、因为其默认值为0。

 这些设置是否正确?
 是否有任何不需要更改的参数?
 还有任何其他参数需要更改吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    更改检测电阻时、建议重新执行电流校准过程。 当您执行电流校准过程时、电量监测计应更新适当的参数以反映新的感应电阻器。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonny

     感谢您的答复。
     上述第1号至第42号的哪些参数是合适的?
     还有其他合适的参数吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    应更改的值是 CC 增益和容量增益。

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonny

     感谢您的回答。
     我们确认在执行电流校准过程时 CC 增益和容量增益发生了变化。

     下一步、我们将执行擦除周期过程。
     我们使用400mA 4.12.45的单节锂聚合物电池。
     另外、为了在极小的有功电流(200uA)下进行测量、我们使用20m Ω 的 RSENSE 电阻器。
     相应地、我们将参数(No.10 0x4666 / Gas Gauging / Design / Design Capacity mAh)从400mA 更改20倍、即8000mA H.
     从1号到42号以上的哪些参数需要更改为原始设计值的20倍、同时是10号?
     此外、除1号至42号参数以外、是否有任何其他参数需要更改为20次?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在对此进行调查、我们将很快回复您。

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    设计容量不是您应该为此而更改的参数、请勿将设计容量更改为除电池数据表指定的值之外的值。 以下应用手册介绍了当您使用更高值的感应电阻器来实现更高的分辨率时需要更改的所有内容。 请参阅 此应用手册。 

    此致、  

    Jonny。