This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21080:BQ21080的 TS/MR 引脚在响应长按外部电源按钮以退出运输模式时的最小电压阈值是多少

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ21080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396429/bq21080-what-is-the-minimum-voltage-threshold-for-the-ts-mr-pin-of-bq21080-in-response-to-long-pressing-the-external-power-button-to-exit-ship-mode

器件型号:BQ21080

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们想知道 BQ21080的 TS/MR 引脚在长按外部电源按钮退出运输模式时的最小电压阈值是多少。 也就是说、 外部按钮将 TS/MR 引脚的电压下拉至多高、是否认为已按下外部按钮?

图中二极管的压降约为0.3V。 当 Power_SON 信号长时间按下至0V 且 QONB 信号电压为0.3V 时、BQ21080是否可以退出运输模式?

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    检测 TSMR 上按钮按压的最大电压阈值为90mV、因此不一定会在按钮按压过程中检测到0.3V。 相反、我建议使用由您的控制信号驱动的下拉 FET。

    此致、

    Juan Ospina