This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1963A:适用于 PLL IC 和 PLL 振荡器的 LDO

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TL1963A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395185/tl1963a-suitable-ldo-for-pll-ic-and-pll-oscillator

器件型号:TL1963A

工具与软件:

大家好、团队成员:

1) 1)我们计划在 PLL IC 输入的新设计中使用 P/N:TL1963A P/N:LMX2582RHAT。 我们想知道该器件是否适合 PLL 输入。

2)我需要对 PLL 使用振荡器(P/N:LMK6CE10000DDLFT)(P/N:LMX2582RHAT) 、如果我们使用1.8V 的 LDO (P/N:TPS7A4901D)、是否有任何问题  

提前感谢。

此致、

Haritha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haritha 您好!

    您能否提供更多详细信息? 什么对于 PLL 输入至关重要、您对振荡器有什么特定需求吗? 这两个 LDO 应该都没有问题、但最好知道您的电路是否需要一些特殊的东西。

    谢谢!

    Prakash L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prakash

    感谢快速响应

    我们需要  P/N:TL1963A 的精度、如果 PSRR 足以满足 PLL IC P/N:LMX2582RHAT 的精度。

    由于这些是高频(900MHz)、我们希望确保这些 LDO 很合适。

    提前感谢。

    此致

    Haritha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haritha,

    TL1963A 的精度为3%、在900MHz 下 PSRR 将~20dB。

    不确定这对于上述 PLL 是否足够。

    此致、

    Prakash L