This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:充电器建议

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24800, BQ24780S, BQ40Z50-R2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396235/bq24725a-charger-suggestion

器件型号:BQ24725A
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50-R2、BQ24800 、BQ24780S

工具与软件:

客户正在寻找用于2节电池应用的充电器、Vin=12V、输出电压=8.4V、充电电流不超过1.2A。  

他们还使用 bq40z50-R2与充电器 IC 通信。 他们更喜欢为1~4 μ m 电池实现紧凑设计。

您能帮助为他们推荐最好的部分吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aki:

    我建议使用 BQ24800或 BQ24780s

    此致、

    Christian。