This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53832A:与 TPS53830的比较

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53832A, TPS53830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396319/tps53832a-comparison-with-tps53830

器件型号:TPS53832A
主题中讨论的其他器件: TPS53830

工具与软件:

嗨、团队:

1.能否分享一下 TPS53830和 TPS53832A 的对比表? 我只会找到额定电流差、即温度差

 TPS53830是否对 TPS53832A 进行了 bom2bom?  

3. TPS53832A 是否报告其他客户的常见问题?   多美利加热 是与 DDR 相关的故障。  

4.如何访问本设备的寄存器? 使用 USB2GPIO 和 Fusion GUI?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享 TPS53832A 的完整数据表?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nizon:


    这是一个公共论坛。 将该位置离线。

    谢谢。

    BR、

    Sam G.