This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60400-Q1:来自电荷泵电路的-12V - x3或 x4配置

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS60400-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396065/tps60400-q1--12v-from-charge-pump-circuit---x3-or-x4-configuration

器件型号:TPS60400-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户正在寻找带电荷泵的+12V 电源或者其他没有电感器的方式(尽可能简单的电路)提供-12V 电源。

一个 TPS60400-Q1应用电路说双倍逆变器、但不确定是否能通过添加更多电路从4V 或3V 生成-12V 电压。

您能检查一下并告诉我生成-12V 的任何简单方法吗?

BR

Lenny Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lenny、

    遗憾的是、无法通过 LVB 电荷泵生成-12V 的电压。

    我见过客户级联2或3个(max) TPS6040x。 理论上可行、但是当级联时、输出阻抗可能更高、这将影响效率。 因此、您可能需要考虑每个级的这种额外损耗。

    另一种方法是使用 MVB 降压转换器生成-12V 电压。 请参阅以下 参考设计。

    我想了解更多有关用例/具体应用实施的信息。

    我希望这对您有所帮助。 如果您还有其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    进纸器