This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8732-Q1:延迟设置的精度

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LP87320Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394886/lp8732-q1-accuracy-of-delay-settings

器件型号:LP8732-Q1
主题中讨论的其他器件:LP87320Q1EVM

工具与软件:

大家好、团队

启动/关断延迟、

相对于每个电压系统延迟的设定延迟、误差裕度是多少?

可能的原因是什么? (我唯一能想到的是温度和时钟精度、还有其他因素吗?)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KAZ:  

    我不确定我们是否有准确误差幅度的相关信息。
    不同延迟配置之间的精度似乎至少为500ms、但我不相信 已经测得了误差幅度。  

    物理布局可能会导致误差?  

    您是否会收到大量的延迟误差?

    此致、
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    我想知道的是仅 IC 中可能会出现的错误。
    我要设置 延迟配置、 以便即使我考虑最差的精度、电压序列的顺序也不会来回变化。

    我评估了 EVK (LP87320Q1EVM)、当时它的精确度大约为设定值的±10%。  

    谢谢!

    KAZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaz、  

     即使由于精度误差、电源序列的顺序也不可能发生变化、因为它们都使用相同的内部计时器。  
    如果存在一定的延迟(来自软启动)、则所有电源轨的延迟都是一致的。  

    如需更多信息、请参阅此 E2E:
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management---internal/f/power-management---internal-forum/1252865/lp87565-q1-enable-time/4746852?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=lp8756%2520timing#4746852

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    我了解这个序列。

    假设时钟是导致计时器误差的唯一因素、我是否正确?

    谢谢!

    KAZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaz:  

    是的、这是正确的。

    谢谢!  
    Sarah