This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:最大死区时间额定值

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396219/ucc2897a-maximum-dead-time-rating

器件型号:UCC2897A

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户将 UCC2897A 控制反激式转换器用于开关应用、我想问一些关于 UCC2897A 死区时间的问题。

我可以知道 UCC2897 RTDEL (延迟时间)具有最大额定值吗? 我知道这取决于开关频率和 MOS 参数、只是为了仔细检查。

我想知道是否具有死区时间的经验法则? 比如1%的开关周期? 谢谢。

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    图15显示了 RDEL 范围。 它的正确值取决于设计而不是形式。 经验法则是充分调整其值、使开关损耗较小、同时使 Vds (尤其是在次级侧 SR MOSFET 上)具有可接受的过冲。