This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2069E:规格检查

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2069E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396237/tps2069e-spec-check

器件型号:TPS2069E

工具与软件:

你(们)好  

客户在 USB3上使用 FP6861。 1.5A 是保护电流、但 FP6861的裕度为1.7A。

我想问一下标记为1.5A 的 TPS2069E 是否与 FP6861具有相同的裕度以达到1.7A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    在过流情况下、TPS2069E 将限制输出电流、如 数据表的"电气特性"表(请参阅下图)所示。 当结温为25°C 时、重点说明了这一点。

    BR、