This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:电池平衡电阻器计算

Guru**** 2388620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395379/bq77915-cell-balance-resistor-calculation

器件型号:BQ77915

工具与软件:

 我收到了有关电池平衡的答案。

所有这些基本上归结为欧姆定律 V = I*R

对于平衡电阻器 Vcell /(Rbal + Rin + Rin)、如您共享的图像中所述:

  • 根据数据表、33 Ω 输入电阻器将提供~50mA 的@ 4.2V 的内部电流
    • 4.2V/50mA = 84 Ω。
    • 如果我们在原始公式中求解 Rin、则 Rin =~18欧姆。

在上面的公式中、我可以考虑 Rin-33欧姆、然后 Rbal = 18欧姆。 还用于我们将要使用它的场合。  

根据数据表 、提供了 RIN、但没有 RCB

包含 Rine、RCB

请给出这两个选项的设计计算。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Udhaya、您好!

    使用内部平衡时、Rin = RCB、其中平衡由路径中的所有电阻决定。  

    当外部电芯平衡时、Rine 可直接确保产生足够大的栅源电压来开启外部平衡 MOSFET。 此值通常应足够大、以便 MOSFET 能够正确导通。 对于1k Ω、此处的压降可能约为电池电压的一半。

    然后、均衡电流等于 Ibal = Vcell/RCB。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据以下公式:

    所有这些基本上归结为欧姆定律 V = I*R

    对于平衡电阻器 Vcell /(Rbal + Rin + Rin)、如您共享的图像中所述:

    • 根据数据表、33 Ω 输入电阻器将提供~50mA 的@ 4.2V 的内部电流
      • 4.2V/50mA = 84 Ω。
      • 如果我们在原始公式中求解 Rin、则 Rin =~18欧姆。

    在上面的公式中、我可以考虑 Rin-33欧姆、然后 Rbal = 18欧姆。 还用于我们将要使用它的场合。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Udhaya、您好!

    我不明白您的问题是什么。

    是否要使用内部或外部电芯平衡?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon