This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:所需帮助:在定制板上将 BQ34110与 MSP432E401Y 连接在一起

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, MSP432E401Y, BQ34110EVM-796

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393896/bq34110-assistance-required-interfacing-bq34110-with-msp432e401y-on-custom-board

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: MSP432E401Y

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

                  我们目前正在研究一个涉及使用 MSP432E401Y 微控制器和 BQ34110电量监测计的定制电路板的项目。 我们的目标是连接这些元件、以监测外部 4节锂铁电池的参数。

为了支持我们的开发过程、我们谨请提供以下资源:

  1. 裸机驱动器和文档: 您能否提供任何可用的裸机驱动程序、示例代码或文档来帮助我们将 BQ34110与 MSP432E401Y 连接? 我们特别关注介绍如何读取电量监测计参数(如充电状态(SOC)、运行状况(SOH)和其他关键电池指标)的代码示例。

  2. 通信协议和配置: 我们计划使用[插入协议、例如 I²C ]在 MSP432E401Y 和 BQ34110之间进行通信。  

  3. 其他资源或应用手册: 如果有任何相关的应用手册、参考设计或其他资源有助于我们的实施、我们将不胜感激。

请告知我们、 BQ34110裸机驱动程序可用或不可用 MSP432Devices。 因为我已经看到 Linux 驱动程序可用、但我需要适用于 MSP432的裸机驱动程序。

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    随附了我的文档、我会将该线程分配给 MSP 团队、他们可能还有其他文档。

    与 bq34110 bq35100和 bq34z100-G1系列气体使用 I2C 通信

    监测计通信

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      就 I2C 示例而言、读取电量监测计没有什么特别之处。 但是、 MSP432E SDK 中有相当多的 I2C 裸机示例。 请查看以下内容。 我建议您先从 i2c_mastermode_simple_transfer 示例开始。  

    此 MSP432E I2C 应用手册也会有所帮助。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/slaa776

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您的答复。

    我有一个关于 BQ34110EVM-796评估模块(修订版 A)电量监测计 EVM 的问题。 我们计划使用该i2c_mastermode_simple_transfer示例将 BQ34110EVM 与 MSP432E401Y 微控制器相连接。 我们的计划如下:

    1. 首先、我们计划使用 I2C 在我们的定制电路板上使用 MSP432E401Y 微控制器测试 BQ34110EVM。
    2. 该操作成功后、我们的主要目标是在我们的定制板(具有 BQ34110传感器的 MSP432E401Y)-I2C 接口上测试板载 BQ34110电量监测计。

    我想知道使用该i2c_mastermode_simple_transfer示例是否允许我们在不使用 BQ34110裸机驱动程序的情况下读取 BQ34110电量监测计的所有参数。

    我问这个问题的原因是、我们之前使用了 MAX17320G 电量监测计 IC、该电量监测计连接到 SE-2054-2 (SE20542NR29) 4芯电池(引脚1上具有16V 输出)、并将其连接到 BATTS 引脚。 但是、我们无法读取 MAX17320G 电量监测的电池参数。

    在如上所述的新设置中、我们计划在定制电路板上将 MAX17320G 替换为 BQ34110。 您能否告诉我们、读取电量监测计参数是否需要任何其他配置、或者我们是否可以直接使用i2c_mastermode_simple_transfer示例进行此配置?

    此外、我们非常感谢您在整个问题解决过程中提供宝贵的支持。

    提前感谢您的帮助。

    此致、

    J. Manikandasamy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我没有 BQ34110的相关经验、但阅读它的数据表、I2C 接口命令非常简单。 它只是1字节写入、1字节读取或递增读取操作。 我之前提供的示例和应用手册可作为指南、帮助您适应 BA34110。