This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70880-Q1:LM70880-Q1

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396177/lm70880-q1-lm70880-q1

器件型号:LM70880-Q1

工具与软件:

您好!
我正在寻找具有外部电压和电流调节功能的电源。
输入电压约高达100V
输出电压约为60-90V
可达到大约3A
外部稳压可以是模拟的、也可以是通过某种串行通信的。
您能推荐一个吗?
谢谢你