This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A01:TPS62A01的输入引脚 Vin 的最大耐受电压

Guru**** 2557800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62A01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395915/tps62a01-regarding-the-maximum-withstand-voltage-of-the-input-pin-vin-of-tps62a01

器件型号:TPS62A01

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我检查了 TPS62A01规格、发现 Vin 的最大输入电压为6V。 我想知道芯片设计针对 Vin 引脚的最大输入电压是否有裕度。 如果是、它是多少 V? 6.2V 是否?
因为在某些情况下、我的设计会导致 Vin 输入电压大于6V、高达6.3V、而大于6V 的持续时间小于5us。 经过多次测试、我发现 TPS62A01DRLR 仍然正常工作、因此我想知道在这种情况下是否存在损坏 TPS62A01的风险。
期待你的答复,谢谢。