This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54200:如果应用同样的 VIN 和 PWM、上电失败。

Guru**** 2797625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54200, TPS54201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391218/tps54200-power-on-failed-in-case-applying-same-time-vin-and-pwm

器件型号:TPS54200
主题中讨论的其他器件: TPS54201

工具与软件:

尊敬的 TI 成员:  

我像以下电路一样同时测试了 VIN 和 PWM 电压。

结果是输出辐照未打开。 irled 连接到串行4 ea。 但它将打开、以防将4微赫兹辐照到2微赫兹。

您能解释一下为什么会这样吗?  

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    如果可能、您能向我展示您的原理图吗? 如果您愿意、我们可以通过电子邮件进行交谈。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。  

    请参阅随附的电路。

    我在数据表的下面发现了评论。

    "建议的上电顺序是先施加 Vin、然后再施加 PWM 信号"

    我想在这种情况下应用以下电路会导致通过12V 输入分压电阻器施加 PWM 电压。 这是相同的顺序。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的专家不在办公室,将在星期一给你一个反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    我会在我们的 EVM 上重现这种情况、并将在明天向您提供反馈。 感谢您的耐心。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    我复制了您观察到的条件。 我们将检查 IC 的内部电路、看看这里发生了什么情况。 如有结果、我将稍后更新。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    我的同事 John Shen 将继续支持这一案例。 他会稍后回复你。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:  

    我认为这里出现的问题 是、在您的情况下、TPS54200在启动期间关断并锁存。  

    因为在实际情况下、由于输入电容器较大、VIN 在' s '时间内斜升至12V。 在这种 PWM 引脚连接中、当 VIN 仅上升至约4V 时、PWM 电压电平达到使能和模式选择阈值。 但是、4个串联 IR LED 的正常工作正向电压 应该为6~8V。 因此、在 VIN 从4V 上升到6~8V 期间、FB 不会上升到适当的值、 TPS54200将触发故障条件时间计数器。  

    计数完成后、TPS54200将关断并锁存其自身。  

    您能否将 TPS54200更改为 TPS54201? 在同样的情况下、TPS54201不会自行锁存。 相反、在您的情况下、当 VIN 上升到适当的值时、它将自行重试并返回正常运行。  

    此致!  

    John Shen。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John Shen:  

    感谢您的答复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您!

    我将关闭该主题。 有一个好的!