请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63901 工具与软件:
我们测试的该产品的封装尺寸与数据表不一致。 产品说明书为 L:MAX1.49mm、MIN1.43mm W:MAX1.14mm、MIN1.08mm、但我们的测量值为 L:1.513mm、1.525mm、W:1.156mm、1.162mm
您能帮助确认为什么会出现这种异常吗? 是否存在与数据表不同的新容差范围? 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我们测试的该产品的封装尺寸与数据表不一致。 产品说明书为 L:MAX1.49mm、MIN1.43mm W:MAX1.14mm、MIN1.08mm、但我们的测量值为 L:1.513mm、1.525mm、W:1.156mm、1.162mm
您能帮助确认为什么会出现这种异常吗? 是否存在与数据表不同的新容差范围? 
e2e.ti.com/.../TPS6901-SIZE.zip 请查看 zip 文件。